Showing 9,261 - 9,270 of 9,886 results

Page 927 of 989
  • Eksempel på en automatisering

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    trykke på Tilføj betingelser Ændring af enhedsstatus Door Sensor, trykke på (A) for at Åben, og derefter trykke på Sæt. Læs oplysningerne, og tryk på OK. For at indstille tiden skal du trykke på Hvornår Tilføj tid Tidsperiode Nattid Indstil. For at tilføje en handling skal du trykke på og derefter
  • Lecture du guide d'utilisation du système en ligne

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    présentation en ligne. Plusieurs fonctions sont disponibles pour vous aider à naviguer. A Table des matières Appuyez / cliquez pour parcourir les rubriques. Appuyez / cliquez sur les icônes + et - pour agrandir / réduire un chapitre. B Nom du document Appuyez / cliquez pour naviguer jusqu'à la
  • Micro Module Light Switch (Puck)

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    push button 5 times in quick succession. The status LED blinks green on the Puck. If the Puck is located behind the mechanical push button, the status LED is not visible. The light connected to the Puck blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Puck. The Puck can now be controlled by the Wireless switch.
  • Switching from 1-gang to 2-gang operation

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    change the mode: Remove the 1-gang rocker from the Wireless switch. Press and hold the push buttons (A and B) for at least 10 seconds until the LED starts blinking red. The red LED indicates the switching process. The Wireless switch is now changed to 2-gang mode. To change the mode back to 1-gang, reset the Wireless switch to factory default mode. Refer to resetting the device.
  • Quick Home Connect

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee. El interruptor inalámbrico es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza
  • Paramétrer l’emplacement de l’appareil

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . Appuyez sur Appareils, sélectionnez dans la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir la page de paramétrage de l’appareil. Sur la page Paramétrage de l’appareil, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante
  • Använda Wiser Home AI

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    Använda Wiser Home AI Använda Wiser Home AI Använda Wiser Home AI Med Wiser Home-appen kan du visa hur enheterna styrs och schemaläggs för användning. Enhetskontrollskärm På enhetskontrollskärmen: A Indikerar nästa schemalagda tidpunkt för enheten att slås på. B Visar lastaktiveringsschemat för de
  • Definir o brilho do LED

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    até o LED de espera se desligar e, em seguida, o nível de luminosidade será guardado. Alterar o brilho do LED através da aplicação No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor de fumo Indicador LED (A). Prima brevemente o botão Configurar/Repor (S/R) no dispositivo para o ativar antes de alterar o nível de luminosidade. Na aplicação, selecione uma das seguintes opções (B): Máximo Mínimo Toque em OK.
  • Désactivation des alertes de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    permet à l’utilisateur de repérer l’appareil qui a été déclenché par la fumée/température élevée. Appuyez une fois brièvement sur le bouton Test/Silence pour désactiver la LED clignotante pendant 10 heures.
  • LED Indication

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
Page 927 of 989