SUG_SV_FI_WH-04

Använda Wiser Home AI

Med Wiser Home-appen kan du visa hur enheterna styrs och schemaläggs för användning.

Enhetskontrollskärm

På enhetskontrollskärmen:

A

Indikerar nästa schemalagda tidpunkt för enheten att slås på.

B

Visar lastaktiveringsschemat för de kommande 24 timmarna.

OBS: Bläddra genom alternativen för att visa hela schemat.

Schema

Du kan när som helst ändra schemaläggningsläget till Wiser Home AI.

  1. Tryck på (C) för att öppna undermenyn.

  2. Tryck på (D) för att växla schemaläggningsläge till Wiser Home AI.

Bortaläge

Om du vill aktivera Borta-läge med Wiser Home AI. Borta-läge åsidosätter Wiser Home AI-kommandon för smidig hemanpassning när du är borta. Mer information om bortaläge finns i Borta-läge.

Insikter

I > Insikter hittar du information om det kommande schemat för dina Wiser Home AI-aktiverade enheter.

OBS: (E) Tillhandahåller varningar och rekommendationer i realtid för att meddela dig om eventuella avvikelser, funktionsfel eller optimeringsmöjligheter. Dessa meddelanden hjälper dig att vidta åtgärder i rätt tid, säkerställa maximerade övergripande prestanda och energieffektivitet.

För att se hur mycket pengar som sparas genom Wiser Home AI, se Insikter.

OBS: Besparingar visas i enlighet med det erbjudande du valt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?