Showing 951 - 960 of 1,622 results

Page 96 of 163
  • Setting the threshold temperature

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Using the Wiser Home app, you can define the inside and outside temperature of a room above which the shutters shall close. To set the threshold inside and outside temperature: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Temperature. Set the inside and outside desired temperatures and tap Set.
  • Réinitialisation manuelle de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Réinitialisation manuelle de l’appareil Réinitialisation manuelle de l’appareil Réinitialisation manuelle de l’appareil Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Configurer/Reset, puis appuyez longuement une fois sur le bouton Configurer/Reset pendant >10 s pour réinitialiser le détecteur de fumée en mode par défaut. Toutes les données de configuration, données d’utilisateur et données du réseau sont supprimées.
  • Setting the threshold temperature

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Using the Wiser Home app, you can define the inside and outside temperature of a room above which the shutters shall close. To set the threshold inside and outside temperature: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Temperature. Set the inside and outside desired temperatures and tap Set.
  • Creating an automation

    Wiser Motion Sensor – Wiser Home Device user guide

    following options (C): Device status change (Select the device): An automation will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn On the lights, close
  • Création d’un automatisme

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement. Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez
  • Création d’un automatisme

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement. Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez
  • Troubleshooting

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Troubleshooting Troubleshooting Troubleshooting Symptom Possible cause Solution The relay displays offline in the app or the LED flashing or solid red. Weak or no signal between the Wiser Hub and the relay. The relay is working in degraded mode. Check Hub is online. Check signal strength. The relay is flashing green. Emergency heat is active. Press the button to cancel the emergency heat function.
  • Réinitialisation du dispositif

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Réinitialisation du dispositif Réinitialisation du dispositif Réinitialisation du dispositif Sélectionnez l’une des options pour réinitialiser l’équipement en mode par défaut : Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset, puis appuyez une fois sur le bouton de configuration/réinitialisation
  • Thème de l’application

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    l'expérience de l'application en sélectionnant votre apparence préférée en mode claire ou sombre. modèles de couleurs. Par défaut, l'application correspond automatiquement au thème général de votre appareil pour un aspect transparent. Vous pouvez également personnaliser Sur le Paramètres de l’application, cliquez sur Thème de l’application. Thème de l'application :
  • Setting the threshold temperature

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Using the Wiser Home app, you can define the inside and outside temperature of a room above which the shutters shall close. To set the threshold inside and outside temperature: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Temperature. Set the inside and outside desired temperatures and tap Set.
Page 96 of 163