DUG_Unica Détecteur de mouvement avec interrupteur_WH-00

Paramétrer l’emplacement du dispositif

Vous pouvez ajouter votre appareil à n’importe quelle pièce (chambre, salon, salle à manger, etc.).
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements, sélectionnez dans la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement.
  3. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration.
  4. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B).
    SUGGESTION: Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C).
  5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?