DUG_Unica Détecteur de mouvement avec interrupteur_WH-00

Réglage de la sensibilité de détection

Vous pouvez régler le niveau de sensibilité du capteur.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Lumières > Détecteur de mouvement > Sensibilité de détection de mouvement et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Basse : Détecte uniquement les mouvements plus importants ou plus proches (par exemple, une personne qui marche près du capteur).

    • Moyenne : Détecte les mouvements humains normaux à une distance modérée.

    • Haute : Détecte même les mouvements faibles ou éloignés (par exemple, un animal de compagnie qui passe ou un rideau qui bouge).

    SUGGESTION: Appuyez sur pour afficher des informations sur la sensibilité de détection de mouvement.
    NOTE: La sensibilité est définie par défaut sur Haute.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?