DUG_Regulador de luz PB Unica_WH-08

Configurar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode configurar o dispositivo de acordo com as suas preferências.
  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Variador para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.

A

Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

B

Localização: Toque para atribuir o Variador a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

C

Modo RL-LED: Pode melhorar a qualidade da intensidade na aplicação se tiver problemas com a cintilação da luz. Toque no botão ativar/desativar para ativar o Modo RL-LED.

NOTA: ConsulteInformações técnicas para mais informações.

D

Comportamento do indicador LED: Toque para definir o comportamento do indicador LED do variador de acordo com a sua preferência. Consulte Configurar o comportamento do indicador LED para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

E

Comportamento da Ligação: Toque para definir o nível de luminosidade predefinido do variador quando estiver ligado. Consulte Configurar o comportamento ligado para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

F

Luminosidade Mínima e Luminosidade Máxima: Esta definição permite-lhe definir os limites da luminosidade no máximo e no mínimo da carga conectada. Isto acontece para evitar que o LED cintile e se desligue.

Arraste a barra de deslizamento para aumentar ou diminuir a Luminosidade Mínimaea Luminosidade Máxima.

IMPORTANTE: Se a luz não começar a clarear a partir de 0%, afine o ponto de ajuste do nível mínimo até o ponto em que a luz realmente comece a clarear. Da mesma forma, para obter o brilho máximo, defina o nível máximo com base no comportamento da luz conectada. Por exemplo, se o brilho não aumentar entre 80% e 100%, defina o nível máximo para 80%.
NOTA: O brilho mínimo deve ser inferior ao brilho máximo.

G

Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e os dispositivos de iluminação conectados ligam/desligam de forma intermitente, após a identificação bem-sucedida do regulador de luz.
Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo.

H

Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

NOTA:
  • A remoção do dispositivo também reiniciará o variador. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o dispositivo está pronto para o emparelhamento.

  • Se houver um problema durante o emparelhamento ou a reposição do regulador, consulte Reposição do dispositivo.

J

Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

  • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

  • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

  • Sinal fraco (< -79 dBm)

  • Sem sinal (o dispositivo está offline)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.