DUG_Regulador rotativo Unica_WH-06

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, vincule su regulador con el Wiser Hub para acceder y controlar el regulador.
  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Toque el icono Dispositivos > y Luces > Regulador giratorio.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Luces >Atenuador giratorio .
  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y elija una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC//EUI–64 y el código de instalación.

  4. Una vez validado el dispositivo, toque Siguiente, retire el botón, pulse brevemente el pulsador 3 veces y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.
  5. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde. También puede ver en la aplicación que el dispositivo está vinculado.
    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando el enlace ¿El LED parpadea en verde y rojo?.
  6. Toque Siguiente, introduzca un nombre del dispositivo y asigne el dispositivo a una sala nueva o existente.
    El regulador aparece ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y Habitación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?