DUG_Unica Rotary Dimmer_WH-06

Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre variateur avec la Passerelle Wiser pour accéder au variateur et le contrôler.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur l’icône Equipements > et sur Lumières > Variateur rotatif.
    SUGGESTION: Vous pouvez également naviguer en appuyant sur Contrôle > > Voyants >Variateur rotatif .
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A): Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, retirez le bouton, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.
  5. Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.
    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lien La LED clignote en vert et en rouge ?.
  6. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante.
    Le variateur est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tous et Pièce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?