DUG_Wiser_Airzone_WH-04

Creación de una automatización

El siguiente es un ejemplo de la creación de una automatización para iniciar los dispositivos Airzone en diferentes modos durante una instancia específica.
Para crear una automatización:
  1. En la pestaña Hogar pantalla, puntear > Automatización > .
  2. Pulse y elija un icono que mejor represente su automatización.
  3. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B) para cumplir.
    • Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
    • Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
  4. Pulse Añadir condiciones (C) y seleccione una de las siguientes (D):
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo)
    • Modo ausente (activar o desactivar)
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.

  5. Seleccione el dispositivo (E) que establecerá la condición.
    IMPORTANTE: Si ha seleccionado la condición como Modo ausente y la acción como Controlar un dispositivo, entonces esta automatización anulará su configuración de Modo ausente.
  6. Seleccione las opciones que desee configurar:
    1. Pulse (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo (G) para ajustar la temperatura según sea necesario y pulse Aceptar.
    2. Pulse (H) y seleccione un modo (calefacción o refrigeración) y pulse Aceptar.
    NOTA: Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse . A continuación, añada una nueva condición con los parámetros necesarios.
  7. Para establecer una hora específica para su automatización, pulse Cuándo > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes (E):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
    • Periodo de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
    NOTA:
    • Se pueden añadir hasta 10 entradas.

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  8. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (I):
    • Controlar un dispositivo: seleccione un dispositivo que desee activar.
    • Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
    • Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.

    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

  9. Por ejemplo, pulse Controlar un dispositivo > Clima y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (K):
    • Boost
    • Temperatura de consigna
    • Modo
    • Encendido / Apagado
    1. Pulse Boost para ajustar la duración del modo Calefacción o Refrigeración (L).
    2. Pulse Temperatura de consigna para ajustar la temperatura deseada (M).
    3. Pulse Modo para ajustar el modo deseado (N).
    4. Pulse Encendido / Apagado para ajustar el estado (P).
  10. Pulse otra vez Añadir una acción y seleccione la opción Espere.
  11. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de espera a 1 minuto. A continuación, pulse Aceptar en la esquina superior derecha.
  12. Pulse Guardar.
    La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Pulse el interruptor de alternancia (Q) para activar/desactivar la automatización.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?