DUG_Wiser_Airzone_WH-04

Modos de funcionamiento

Con la aplicación Wiser Home, puede administrar los modos de funcionamiento para los dispositivos Airzone.
  1. En la pestaña Control, toque Todos o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. En la pantalla de control del dispositivo, toque en la parte superior derecha.
    Los modos de funcionamiento se mostrarán (B) automáticamente de acuerdo con el dispositivo Airzone conectado.

  3. Seleccione cualquiera de los modos disponibles (B):
    • Calefacción

    • Refrigeración

    • Secado

    • Ventilación

    • Parada

  4. Arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo (C) para ajustar la temperatura de consigna (Calefacción, Refrigeración y Secado) o toque el icono del modo de funcionamiento para activarlo/desactivarlo.
    SUGERENCIA: También puedes ajustar la temperatura de consigna:
    • Pulsando o en la sección de calefacción, refrigeración o secado en la pestaña Control

    • Cuando lo agrega a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favorito, consulte el tema Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

    NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, el Control no estará visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.

    Ajustes de la habitación: Usted puede editar el nombre de la habitación para el dispositivo.

    El modo de funcionamiento actual indica el modo en el que el sistema está funcionando.
    • Apagado : Apaga el sistema.
    • Calefacción : El sistema funciona en modo de calefacción cuando la temperatura nominal > temperatura ambiente.
    • Refrigeración : El sistema funciona en modo de refrigeración cuando la temperatura nominal< temperatura ambiente.
    • Secado : El sistema funciona en modo secado, lo que reduce la humedad y actualiza el entorno cuando la temperatura nominal < temperatura ambiente.
    • Ventilación : El sistema funciona en modo ventilador cuando la temperatura nominal< temperatura ambiente.
    • Parada : Cuando se alcanza la temperatura nominal, la unidad de CA permanece encendida en modo de bajo consumo (modo en espera).
    • Modo de potenciación: El Modo de potenciación aplicará un aumento de +2 °C durante una hora a todas las habitaciones del sistema. Para obtener más información sobre los diferentes modos, consulte Modos Wiser.
    • Modo automático :(Este modo solo está disponible para Aidoo) Permite cambiar automáticamente entre refrigeración y calefacción, y puede apagarse cuando sea necesario.
      IMPORTANTE: El modo automático solo puede activarse a través de la aplicación Airzone.
    NOTA: Para acceder a estadísticas en directo, del historial y de energía, se recomienda instalar PowerTag en las cargas de Airzone. Consulte Comprobación del consumo del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?