DUG_Unica Relay Switch_WH-04

Création d’un automatisme

  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes, puis appuyez sur pour créer un automatisme.
  3. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes pour déclencher un automatisme.
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions (B) et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) : Un automatisme est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement.
    • Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Pour plus d'informations sur Mode en déplacement, consultez le guide d'utilisation du système.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.
    1. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Modification du statut du périphérique et choisissez un appareil pour définir la condition. Ensuite, nous sélectionnerons l'état de l'appareil qui déclenchera l'automatisation, tel que l'état fermé d'un interrupteur de commande de volet.
    2. Après avoir sélectionné l'appareil, plot Set dans le coin supérieur droit.
      SUGGESTION: Si vous souhaitez modifier la condition, faites-la glisser vers la gauche et appuyez sur l’icône de la corbeille. Ajoutez ensuite une nouvelle condition avec les paramètres requis.
  5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, Appuyez sur Lorsque > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées de temps.
    • Heure précise de la journée - L’automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever, au coucher du soleil ou à 8h00 du matin.
    • Période de temps - L’automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 du matin à 17h00.
  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil - Sélectionnez l’appareil et définissez l’état souhaité de l’appareil.
    • Envoyer une notification - Vous serez notifié si la condition est remplie.
    • Activer un moment - Sélectionnez un Moment à activer pendant l'automatisation.
    • Attente - Cette option vous permet d'ajouter un délai dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir la durée Patientez en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatismes.
    1. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Contrôle d'un équipement et choisissez Interrupteur à relais (F) en tant qu'appareil déclenchant une action.
    2. Définissez l'état, par exemple en tournant le interrupteur à relais Marche/Arrêt. Appuyez ensuite sur Définir dans le coin supérieur droit

      OU

    3. Encore une fois, plot Ajouter une action et sélectionnez Attente option.
    4. Faites défiler les minutes et définissez le temps d'attente sur 1 minute. Appuyez ensuite sur Définir, situé dans le coin supérieur droit.
  7. Appuyez sur Sauvegarder.
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur de basculement (G) de la page Automatismes pour activer/désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?