DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Configuration du comportement des témoins LED

Vous pouvez régler le comportement de l’indicateur LED sur votre appareil pour en connaître l’état.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > Lumières.

  3. Sélectionnez l’appareil à mettre à jour et appuyez sur Comportement des témoins LED.

    NOTE: Si vous ne trouvez pas cette option dans votre application, réinitialisez l’appareil aux réglages d’usine et effectuez le processus d’appairage.
  4. Sélectionnez l’une des options suivantes selon vos préférences.

    LED allumée lorsque l’appareil est sous tension

    La LED s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

    LED éteinte lorsque l’appareil est sous tension

    La LED s'éteint lorsque l'appareil est allumé.

    Toujours désactivé

    La LED reste éteinte tout le temps.

    Toujours activé

    La LED reste allumée en permanence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?