DUG_Wiser Plug_WH-09

Indicaciones LED

Uso normal

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Enchufe en toma de pared (no vinculado al Wiser Hub)

1 parpadeo rojo seguido de 3 parpadeos en violeta/rojo, seguidos por 2 parpadeos en azul.

Enchufe en toma de pared (vinculado al Wiser Hub)

Parpadeo en rojo seguido de violeta permanente durante 1 segundo, seguido por azul permanente durante 1 segundo.

Pulsar el botón de encendido/apagado

Azul permanente

Toma conectada

Pulsar el botón de encendido/apagado

Off

Toma desconectada

Pulsar y mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos

Parpadeo rápido en azul. Si el enchufe se vincula correctamente al Hub, el LED deja de parpadear. Si falla la vinculación del enchufe al Hub, tras 60 segundos, a los parpadeos rápidos en azul les siguen 6 parpadeos lentos.

Emparejamiento de un enchufe al Wiser Hub

Pulsar el botón de encendido/apagado

Parpadeos rápidos en azul seguidos de 6 parpadeos lentos en azul.

Interrupción del modo de emparejamiento

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos.

6 parpadeos lentos en azul.

Restablecimiento del enchufe y retorno a los ajustes de fábrica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?