DUG_Wiser Smart Plug_WH-10

LED-Anzeigen

Normale Verwendung

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

In die Wandsteckdose einstecken (nicht mit dem Wiser Hub verbunden)

Blinkt 1 Mal rot, dann 3 Mal violett/rot, dann 2 Mal blau.

In die Wandsteckdose einstecken (mit dem Wiser Hub verbunden)

Blinkt 1 Mal rot, leuchtet dann 1 Sekunde dauerhaft violett, dann 1 Sekunde dauerhaft blau.

EIN/AUS-Taste drücken

Leuchtet dauerhaft blau

Steckdose EIN

EIN/AUS-Taste drücken

Aus

Steckdose AUS

Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Blinkt schnell blau. Wenn der Plug erfolgreich mit dem Hub verbunden ist, hört die LED auf zu blinken. Wenn der Plug nach 60 Sekunden nicht mit dem Hub verbunden werden kann, blinkt das schnell blaue Blinken gefolgt von 6 langsamen Blinksignalen.

Plug mit dem Wiser Hub verbinden

EIN/AUS-Taste drücken

Zweimaliges schnelles Blinken, gefolgt von 6 langsamen Blinksignalen.

Unterbrechung des Kopplungsmodus

EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Blinkt 6 Mal langsam blau.

Plug zurücksetzen und zu den Werkseinstellungen zurückkehren

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.