DUG_Wiser Plug_WH-08

Acerca del dispositivo

El Wiser Smart Plug (en lo sucesivo denominado Enchufe) tiene un pulsador que te permite encender y apagar manualmente tus electrodomésticos o controlarlos a través de la aplicación Wiser Home. El enchufe suministra energía al dispositivo eléctrico conectado a él. El enchufe funcionará en cualquier toma de pared cuando esté enchufado. La toma de pared debe estar encendida para que funcione.

El enchufe actúa como un extensor de alcance de señal de radiofrecuencia (RF) para controlar sus electrodomésticos de forma remota. Cuenta con un extensor de alcance de señal de RF incorporado para permitir la conectividad a dispositivos más alejados del Wiser Hub.

Ventaja de utilizar el enchufe:

  • Configure varias programaciones horarias para encender o apagar el enchufe.

  • Configure la notificación para que se active cuando el consumo de energía sea alto o bajo.

Características del enchufe:

  • Control móvil en cualquier momento y lugar con la aplicación Wiser

  • Funciona con Amazon Alexa,el Asistente de Google y Siri

Esquema de los elementos de mando

A. Botón de encendido/apagado

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    ¿Le ha resultado útil?