DUG_Micromodule pour variateur de lumière_WH-05

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre puck à la Passerelle Wiser pour accéder au puck et le commander.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > et appuyez sur Lumières > Micromodule.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > Micromodule.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, effectuez l’une des actions suivantes pour ajouter l’appareil :
    • Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton de configuration/réinitialisation du puck à l’aide d’un tournevis et assurez-vous que la LED clignote en orange.
    • Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir.
      NOTE: Si le puck est situé derrière le bouton-poussoir, la LED d’état n’est pas visible.

  5. Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.
  6. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante.
    Le puck est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tous et Pièce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?