Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Toque em e em Temperatura > .
- Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua
câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no
dispositivo.NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.
Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:
-
(A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.
-
(B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.
-
- Quando o dispositivo estiver validado, toque em Seguinte, prima sem soltar o botão de configuração
durante mais de 2 s até o LED piscar a verde/âmbar.
Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o relé está associado.SUGESTÃO: Se a associação do dispositivo não for bem-sucedida, o LED acende-se a vermelho.
Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:
-
+ Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.
-
Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.
NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa. -
- Introduza o nome do relé da caldeira e toque em Seguinte.
- Na página Configuração do relé
da caldeira, selecione o Tipo de controlo:
- Relé:
Se estiver selecionado Relé, escolha um dos seguintes Tipo de fonte de calor:
-
Caldeira a gás (predefinição)
-
Caldeira elétrica
-
Caldeira a óleo
-
Bomba de calor
-
- OpenTherm: Se o OpenTherm estiver selecionado (cabo de interface entre o relé da caldeira e a caldeira), a configuração está concluída.
SUGESTÃO: Dependendo da interface da caldeira, escolha o Relé correto ou o OpenTherm®. - Relé: