DUG_Boiler Relay_WH–05

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su relé de caldera con el sistema Wiser para acceder y controlar el relé de caldera.
Para emparejar el relé de caldera:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > y toque Clima > Relé de caldera.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando la pestaña Control > > Clima > Relé de caldera.
  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y elija una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación.

  4. Una vez validado el dispositivo, toque Siguiente, presione y mantenga presionado el botón Configuración durante más de 2 s hasta que el LED parpadee en verde/ámbar.
    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el relé está vinculado.
    SUGERENCIA: Si el dispositivo no se conecta, el LED se ilumina en rojo.

  5. Introduzca el nombre del relé de caldera y toque Siguiente.
  6. En la página Configuración del relé de caldera, seleccione el Tipo de control:
    • Relé:

      Si está seleccionado Relé, elija uno de los siguientes Tipos de fuente de calor:

      • Caldera de gas (por defecto)

      • Caldera eléctrica

      • Caldera de aceite

      • Bomba de calor

    • OpenTherm: OpenTherm, si está seleccionado OpenTherm (cable de interfaz entre el relé de caldera y la caldera), la configuración está completa.
    SUGERENCIA: Según la interfaz de la caldera, elija el relé correcto u OpenTherm ®.
El relé de caldera ahora aparece enumerado en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y de la habitación específica.
NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, el Control no estará visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?