Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre relais de chaudière au système Wiser pour accéder au relais de chaudière et le contrôler.
Pour appairer le relais de chaudière :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > et appuyez sur Chauffage > Relais de Chaudière.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur l’onglet Contrôle > > Chauffage > Relais de Chaudière.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, appuyez sur le bouton Configuration et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 s jusqu’à ce que la LED clignote en vert/orange.
    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que le relais est appairé.
    SUGGESTION: Si l’appareil ne parvient pas à s’appairer, la LED s’allume en rouge.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

  5. Saisissez le nom du relais de chaudière et appuyez sur Suivant.
  6. Sur la page Configuration du Relais de Chaudière, sélectionnez le Type de Contrôle :
    • Relais :

      Si Relais est sélectionné, choisissez l’un des Types de source de chaleur suivants :

      • Chaudière à gaz (défaut)

      • Chaudière électrique

      • Chaudière à fioul

      • Pompe à chaleur

    • OpenTherm : Si OpenTherm est sélectionné (câble d’interface entre le relais de chaudière et la chaudière), la configuration est terminée.
    SUGGESTION: Selon l’interface de la chaudière, choisissez le Relais ou OpenTherm® correct.
Le relais de chaudière est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.
NOTE: Si un seul dispositif est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?