Création d’un automatisme
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Accédez à Automatismes >
pour créer un automatisme.
NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés. - Appuyez sur Si (A) et sélectionnez
l’une des conditions suivantes (B) :
- Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
- Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
- Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
- Changement d’état d’un équipement : Sélectionnez un appareil pour activer l’automatisme.
- Mode Absence : Activer/désactiver
le mode Absence pour déclencher une action.
SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence Mode Absence, reportez-vous au guide de l’utilisateur du système.
- Appuyez sur Changement d’état d’un
équipement > Capteur de température/humidité > TempératureChauffage. Réglez
la température à l’aide de la barre coulissante (D)
et sélectionnez la condition (E) (moins de ou plus que),
puis appuyez sur Enregistrer.NOTE: Lorsque le curseur est réglé au minimum pour l'automatisme, le mode Protection contre le gel est automatiquement activé au début de l'automatisme. Dans ce mode, le système maintient la Température dans la pièce à 5 °C afin d'éviter tout gel.
- Pour définir une heure précise pour votre automatisme,
appuyez sur Lorsque > Ajouter un
horaire et sélectionnez l’une des options
suivantes (F) :
- Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
- Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé.
- Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez
l’une des options suivantes (G) :
- Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
- Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
- Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
-
Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
- Appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffage et sélectionnez l’une
des options suivantes (H) :
- Booster : Réglez la durée pour augmenter la température de 2 °C.
- Point de consigne : Réglez la température souhaitée.
- Appuyez sur Point de consigne, réglez la température requise à l’aide de la barre coulissante verticale (I), puis appuyez sur Enregistrer.
- Entrez le nom de l’automatisme (J).
- Appuyez sur Sauvegarder.
Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.