Creación de una automatización
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Vaya a Automatización >
para crear una automatización.
NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones. - Toque Si (A) y seleccione cualquiera
de las siguientes condiciones (B):
- Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
- Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
- Toque Añadir condiciones y
seleccione una de las siguientes (C):
- Cambio de estado del dispositivo: Seleccione un dispositivo para activar la automatización.
- Modo Ausente: Active/desactive el modo
ausente para ejecutar una acción.
SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, regular o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información acerca del Modo Ausente, consulte la Guía del usuario del sistema.
- Toque Cambio de estado de un dispositivo > Clima. Ajuste la temperatura utilizando la barra deslizante (D) y seleccione la condición (E) (menos de/más de), a continuación, toque Aceptar.
- Para establecer una hora específica para su automatización,
toque Cuándo > Añadir
tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones
(F):
- Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
- Periodo de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
- Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione
cualquiera de las siguientes opciones (G):
- Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
- Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
- Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
-
Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.
- Toque Controlar un dispositivo > Calefacción y seleccione cualquiera de las siguientes
opciones (H):
- Boost: Ajuste la duración para aumentar la temperatura en 2 °C.
- Valor de consigna: Ajuste la temperatura deseada.
- Toque Valor de consigna, ajuste la temperatura requerida con la barra deslizante vertical (I) y, a continuación, toque Aceptar.
- Introduzca el nombre de la automatización (J).
- Toque Guardar.
Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.