Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o relé da caldeira com o sistema Wiser para aceder e controlar o relé da caldeira.
Para emparelhar o relé da caldeira:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > e em Temperatura > Relé da caldeira.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando no separador Controlo > > Temperatura > Relé da caldeira.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Quando o dispositivo estiver validado, toque em Seguinte, prima sem soltar o botão de configuração durante mais de 2 s até o LED piscar a verde/âmbar.
    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o relé está associado.
    SUGESTÃO: Se a associação do dispositivo não for bem-sucedida, o LED acende-se a vermelho.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

  5. Introduza o nome do relé da caldeira e toque em Seguinte.
  6. Na página Configuração do relé da caldeira, selecione o Tipo de controlo:
    • Relé:

      Se estiver selecionado Relé, escolha um dos seguintes Tipo de fonte de calor:

      • Caldeira a gás (predefinição)

      • Caldeira elétrica

      • Caldeira a óleo

      • Bomba de calor

    • OpenTherm: Se o OpenTherm estiver selecionado (cabo de interface entre o relé da caldeira e a caldeira), a configuração está concluída.
    SUGESTÃO: Dependendo da interface da caldeira, escolha o Relé correto ou o OpenTherm®.
O relé da caldeira está agora na lista no separador Controlo nos separadores Todos e nos específicos de divisão.
NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?