Indicações LED

Indicações LED

Estado

Indicação LED

Estado

Identificar

Todos os LED piscam a verde

O relé da caldeira está ligado ao sistema Wiser.

NOTA: Esta função é iniciada a partir da aplicação.

Associar ao sistema Wiser
(Mantenha pressionado o botão de configuração do relé da caldeira durante >2 s)

Ciclo entre verde e âmbar

Inicia a associação do relé da caldeira a um sistema Wiser.

Normal: Caldeira LIGADA

Verde fixo

O relé da caldeira está ligado e o aquecimento está atualmente ativo.

Normal: Caldeira DESLIGADA

O relé da caldeira está desligado e o aquecimento está atualmente inativo.

Erro de radiofrequência

Âmbar fixo

O relé da caldeira não consegue comunicar com o sistema Wiser. Consulte a Resolução de problemas para eliminar o erro de radiofrequência.

Erro na interface da caldeira digital

Vermelho fixo

Isto indica que o relé da caldeira não consegue comunicar com a caldeira através da interface digital. Consulte a Resolução de problemas para eliminar o erro na interface da caldeira digital.

Reposição nas definições de fábrica
(Mantenha pressionado o botão de configuração do relé da caldeira durante >20 s)

Vermelho intermitente

O relé da caldeira está no modo de reposição. Em seguida, o relé da caldeira reinicia e o LED pisca a verde e âmbar, indicado que está pronto para o emparelhamento.

Aquecimento de emergência / Teste
(Mantenha pressionado o botão de configuração do relé da caldeira durante >3 s)

Verde intermitente

O aquecimento é ligado manualmente durante 2 horas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?