DUG_Boiler Relay_WH–07

Indicaciones LED

Indicaciones LED

Estado

Indicación LED

Estado

Identificar

Todos los LED parpadean en verde

El relé de caldera está conectado al sistema Wiser.

NOTA: Esta función se inicia desde la app.

Conexión al sistema Wiser
(pulse y mantenga pulsado el botón de configuración del relé de caldera durante >2 s)

Rota entre verde y ámbar

Inicia la unión del relé de caldera a un sistema Wiser.

Normal: Caldera ENCENDIDA

Verde fijo

El relé de caldera está encendido y la calefacción está activa actualmente.

Normal: Caldera APAGADA

El relé de caldera está apagado y la calefacción está inactiva actualmente.

Error de RF

Ámbar fijo

El relé de caldera no puede comunicarse con el sistema Wiser. Consulte Solución de problemas para resolver el error de RF.

Error de la interfaz de la caldera digital

Rojo fijo

Indica que el relé de caldera no puede comunicarse con la caldera a través de la interfaz digital. Consulte Solución de problemas para resolver el error de Interfaz de caldera digital.

Restablecimiento de fábrica
(pulse y mantenga pulsado el botón de configuración del relé de caldera durante >20 s)

Rojo parpadeante

El relé de caldera se encuentra en modo de restablecimiento. A continuación, el relé de caldera se reinicia y el LED parpadea en color verde y ámbar, indicando que está listo para el emparejamiento.

Calefacción de emergencia/Prueba
(pulse y mantenga pulsado el botón de configuración del relé de caldera durante >3 s)

Verde parpadeante

La calefacción se enciende manualmente durante 2 horas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?