Aquecimento de emergência

Pode efetuar um aquecimento de emergência premindo o botão de aquecimento no Relé Caldeira quando o Hub não estiver a funcionar ou o controlo de aquecimento da aplicação Wiser Home não estiver a responder.

Mantenha pressionado o botão de aquecimento durante > 3 s.
Quando a anulação do aquecimento estiver ativa, o LED do aquecimento pisca a verde.

SUGESTÃO: O aquecimento é ligado manualmente durante 2 horas. Neste estado, a caldeira regula autonomamente a sua temperatura. Para desligar a anulação, mantenha pressionado o botão de aquecimento durante > 3 s; o aquecimento volta ao controlo do sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?