Acerca do dispositivo

O Relé Caldeira Wiser (a seguir designado Relé Caldeira) permite controlar uma caldeira doméstica em aplicações de aquecimento central à base de água. O Relé Caldeira contém um relé de 2 A que pode ser ligado diretamente a uma caldeira ou a equipamento de controlo auxiliar, tal como uma válvula motorizada.

O Relé Caldeira também contém uma interface de caldeira digital que pode ser utilizada para fornecer controlo direto da necessidade da caldeira, utilizando o OpenTherm®.

NOTA: Um Termostato Radiador Wiser ouTermóstato da divisão é obrigatório para o funcionamento do Relé Caldeira.

Funcionalidades do Relé Caldeira:

  • Controla a fonte de calor (caldeira, bomba de calor, válvula motorizada ou bombas de circulação).

  • Pode substituir manualmente o aquecimento.

Elementos de operação

  1. Botão Configurar

  2. Botão de aquecimento

  3. LEDs de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?