DUG_Boiler Relay_WH–07

Acerca del dispositivo

El relé de caldera Wiser (en adelante relé de caldera) permite controlar una caldera doméstica en aplicaciones de calefacción central con agua. El relé de la caldera contiene un relé de 2 A que se puede conectar directamente a una caldera o a un equipo de control auxiliar, como una válvula motorizada.

El relé de caldera incluye, asimismo, una interfaz de caldera digital que puede utilizarse para controlar directamente la demanda de la caldera, mediante el uso de OpenTherm®.

NOTA: Un Termostato del radiador o Termostato de habitación Wiser es obligatorio para que el relé de la caldera funcione.

Características del relé de caldera:

  • Controla la fuente de calor (caldera, bomba de calor, válvula motorizada o bombas de circulación).

  • Puede anular manualmente la calefacción.

Elementos de mando

  1. Botón de configuración

  2. Botón de calefacción

  3. Estado de los LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?