Jumelage d'un interrupteur sans fil avec un gradateur à Wiser micromodule pour variateur (Puck)
Le mode d’appairage reste actif pendant environ une minute.
- Appuyez brièvement sur le côté droit de
la bascule 5 fois de suite sur le commutateur sans fil.La LED d’état clignote en vert.
AVERTISSEMENTRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE- Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
- N’activez les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant au exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Suivez l'une des options pour appairer le Puck :
- Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton de
configuration/réinitialisation du Puck à l'aide d'un tournevis.
ou - Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir mécanique.
Le voyant d'état clignote en vert sur le voyant Puck.NOTE: Si le Puck est situé derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d'état n'est pas visible.La lumière connectée au Puck clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le Puck. Le Puck peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.
- Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton de
configuration/réinitialisation du Puck à l'aide d'un tournevis.