Emparelhamento do interrutor sem fios com o Micro Module Dimmer (Puck)
O modo de emparelhamento ficará ativo durante cerca de um minuto.
- Prima brevemente o lado direito do botão basculante
5 vezes em sucessão rápida no interrutor sem fios.O LED de estado pisca a verde.
ATENÇÃOPERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO- Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento. - Siga qualquer uma das opções para emparelhar
o Puck :
- Premir brevemente o botão de configuração/redefinição
5 vezes em sucessão rápida no Puck com uma chave de fendas.
ou - Prima ligeiramente o botão de pressão mecânico 5 vezes numa sequência rápida.
O LED de estado pisca a verde no Puck LED.NOTA: Se o Micromódulo estiver localizado atrás do botão de pressão mecânico, o LED de estado não está visível.A luz ligada ao relé pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no relé. O relé pode agora ser controlado pelo interruptor sem fios.
- Premir brevemente o botão de configuração/redefinição
5 vezes em sucessão rápida no Puck com uma chave de fendas.