80043–740–01

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones para la instalación de una cubierta frontal NC con bisagras o estándar NC / NQC de la marca Square D en un tablero de distribución NF, NQ, y NQ de 14 pulgadas de ancho de la marca Square D fabricado por Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?