80043–740–01

Instalación de la cubierta frontal

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029–STPS.
  • La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Los códigos locales varían, se aceptan y hacen cumplir para fomentar la seguridad en instalaciones eléctricas. Es posible que necesite un permiso para realizar el trabajo eléctrico y, en algunos casos, algunos códigos pueden requerir una inspección del trabajo eléctrico efectuado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Instalación de la cubierta estándar de bajo amperaje

  1. Coloque la abrazadera de soporte ubicada en la parte inferior de la cubierta frontal del borde del gabinete, tal como se muestra.

  2. Abra la puerta de la cubierta frontal. Alinee los agujeros para tornillos en los huecos de la puerta de la cubierta frontal con los orificios para tornillos del frente muerto del tablero de distribución y sujete con los tornillos autorroscantes de 10-32 x 19/32 pulg, incluidos en el kit.

    NOTA: Para las aplicaciones de montaje empotrado, levante el interior hasta la ubicación correcta. Consulte el manual de información que acompaña al tablero de distribución para obtener más información.

Instalación de la cubierta con bisagras de bajo amperaje

  1. Instale las tuercas resorte en el borde del gabinete, sobre los agujeros correspondientes a los agujeros de los tornillos de la cubierta frontal.

  2. Coloque la abrazadera de soporte ubicada en la parte inferior de la cubierta frontal del borde del gabinete, tal como se muestra.


  3. Alinee los agujeros para tornillos de la cubierta frontal con las tuercas resorte en el borde del gabinete y fíjelas con los tornillos de 1/4-20 x 1 pulg, incluidos en el kit.

  4. Abra la puerta de la cubierta frontal. Alinee los agujeros para tornillos en los huecos de la puerta de la cubierta frontal con los orificios para tornillos del frente muerto del tablero de distribución y sujete con los tornillos autorroscantes de 10-32 x 19/32 pulg, incluidos en el kit.

    NOTA: Para las aplicaciones de montaje empotrado, levante el interior hasta la ubicación correcta. Consulte el manual de información que acompaña al tablero de distribución para obtener más información.

Instalación de la cubierta estándar o con bisagras de alto amperaje

  1. Instale las tuercas resorte en el borde del gabinete, sobre los agujeros correspondientes a los agujeros de los tornillos de la cubierta frontal.

  2. Coloque la abrazadera de soporte ubicada en la parte inferior de la cubierta frontal del borde del gabinete, tal como se muestra.

    NOTA: Imagen de la cubierta estándar. Abrazadera de soporte de la cubierta ilustrada en Instalación de la cubierta con bisagras de bajo amperaje

  3. Alinee los agujeros para tornillos de la cubierta frontal con las tuercas resorte en el borde del gabinete y fíjelas con los tornillos autorroscantes de 1/4-20 x 1 pulg, incluidos en el kit.

    NOTA: Para las aplicaciones de montaje empotrado, levante el interior hasta la ubicación correcta. Consulte el manual de información que acompaña al tablero de distribución para obtener más información.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?