80043-874-01

Installation de l’intérieur du disjoncteur principal PowerPacT L NQ dans le boîtier

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CAN/CSA Z462, ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Installez l’intérieur dans le boîtier comme indiqué dans le Guide de l’utilisateur des panneaux de distribution NQ/NQM et des centres de charge QONQ (numéro de document 80043-712), section « Montage intérieur pour les boîtiers de marque Square D ».

Boîtiers MH86D9 et MH92D9

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?