80043-874-01

Retrait des supports élévateurs pour les panneaux de distribution NQ des MH62D9 et MH80D9

  1. Déterminez l’extrémité du boîtier où le disjoncteur PowerPacT L doit être installé, puis retirez les supports élévateurs à cette extrémité conformément aux instructions suivantes.

  2. Dévissez les écrous des goujons soudés dans la boîte; les goujons soudés dans la boîte doivent rester.

  3. Retirez les supports élévateurs A et B et mettez-les au rebut.

REMARQUE: Le support élévateur C ne doit pas être retiré.

Boîtier MH62D9

Boîtiers MH68D9, MH74D9 et MH80D9

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?