80043-874-01

Quitar los soportes de elevación de los tableros de distribución NQ de los gabinetes MH62D9 a MH80D9

  1. Identifique el extremo del gabinete donde se instalará el interruptor automático PowerPacT L y quite los soportes de elevación de ese extremo, como lo indican las siguientes instrucciones.

  2. Desatornille las tuercas de los pernos soldados en la caja; los pernos soldados en la caja deben conservarse.

  3. Quite los soportes de elevación A y B y deséchelos.

NOTA: No debe quitar el soporte de elevación C.

Gabinete MH62D9

Gabinetes MH68D9, MH74D9 y MH80D9

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?