MicroLogic 显示器

简介

MicroLogic 显示器在工作时不需要使用外部电源。

如果电流降至低于0.2 x InIn = 额定电流),则会关闭显示器。

可选的 24 Vdc 外部电源可用于保持电流显示,即使当电流降至低于 0.2 x In 时,也可显示电流值。

有关连接外部电源的更多说明,请参阅 DOCA0221ZH ComPacT NS - 断路器和隔离开关 - 用户指南 中的电气图。

背光和最大值存储器

在以下情况下,会禁用显示器背光:

  • 单相电流小于 1 x In

  • 双相电流小于 0.4 x In

  • 三相电流小于 0.2 x In

在电流低于 0.2 x In 时,最大值存储器不工作。

注: 通过添加 24 Vdc 外部电源,无论电流为何,都可以保持显示器背光和最大值存储器的工作。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?