DOCA0218ES-00

Pantalla de MicroLogic

Presentación

La pantalla de la unidad MicroLogic funciona sin fuente de alimentación externa.

La pantalla se apaga si la corriente cae por debajo de 0,2 x In (In = corriente nominal).

Se puede utilizar una fuente de alimentación externa de 24 Vdc opcional para mantener la visualización de las corrientes aunque la corriente caiga por debajo de 0,2 x In.

Para obtener más información sobre la conexión de una fuente de alimentación externa, consulte los esquemas eléctricos de DOCA0221ES.ComPacT NS - Interruptores automáticos y disyuntores - Guía del usuario.

Retroiluminación y maxímetro

La retroiluminación de la pantalla se desactiva en las siguientes situaciones:

  • Corriente inferior a 1 x In en una fase

  • Corriente inferior a 0,4 x In en dos fases

  • Corriente inferior a 0,2 x In en tres fases

El maxímetro no funciona para corrientes inferiores a 0,2 x In.

NOTA: Sin importar la corriente, la retroiluminación de la pantalla y el maxímetro se pueden mantener añadiendo una fuente de alimentación externa de 24 V CC.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?