Afficheur MicroLogic

Présentation

L'afficheur MicroLogic fonctionne sans alimentation externe.

L'affichage s'éteint si le courant chute en dessous de 0,2 x In (In = courant nominal).

Une alimentation externe 24 Vdc (en option) peut être utilisée pour maintenir l'affichage des courants même lorsque le courant chute en dessous de 0,2 x In.

Pour plus d'informations sur le raccordement d'une alimentation externe, reportez-vous aux schémas électriques fournis dans le document DOCA0221FR ComPacT NS - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur .

Rétro-éclairage et maximètre

Le rétro-éclairage de l'affichage est désactivé dans les situations suivantes :

  • Courant inférieur à 1 x In sur une phase

  • Courant inférieur à 0,4 x In sur deux phases

  • Courant inférieur à 0,2 x In sur trois phases

Le maximètre ne fonctionne pas pour des courants inférieurs à 0,2 x In.

NOTE: Le rétro-éclairage de l'afficheur et le maximètre peuvent être maintenus actifs quel que soit le courant via l'ajout d'une alimentation externe 24 VCC.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?