LED 指示灯
过载指示 LED
电流指示 LED
脱扣单元正面的电流指示 LED 持续显示在相 1、2 和 3 上测得的电流,这些测量值以长延时电流设置 Ir 的百分比形式进行显示。
脱扣原因指示 LED
四个脱扣原因 LED 的指示取决于 MicroLogic 脱扣单元的型号。
激活后,LED 保持亮起,直到本地复位。
-
导致脱扣的原因可能同时有多个。按时间顺序指示上次脱扣原因的 LED 是唯一保持亮起的指示灯。
-
电池保持脱扣原因指示。如果没有指示,请检查电池。
复位脱扣原因指示
有关脱扣后复位和合闸断路器的步骤的更多说明,请参阅 DOCA0221ZH ComPacT NS - 断路器和隔离开关 - 用户指南 。