Indicadores LED de señalización
Indicador LED de sobrecarga
Indicadores LED de corriente
Los indicadores LED de corriente de la parte frontal de la unidad de control muestran continuamente las corrientes medidas en las fases 1, 2 y 3 en forma de porcentaje del ajuste de corriente de largo retardo Ir.
Indicadores LED de causa del disparo
Las indicaciones de los cuatro indicadores LED de causa del disparo dependerán del tipo de unidad de control MicroLogic.
Cuando se activa, uno de los indicadores LED permanece encendido hasta que se restablece localmente.
-
Una serie de causas simultáneas puede provocar un disparo. El indicador LED de la última causa de disparo desde el punto de vista cronológico es el único que permanece encendido.
-
La batería mantiene las indicaciones de la causa del disparo. Si no hay ninguna indicación, compruebe la batería.
Restablecimiento de las indicaciones de causa del disparo
-
Determine por qué se disparó el interruptor. La indicación de la causa de disparo se mantiene hasta que se restablece en la unidad de control.
-
Pulse
para restablecer el indicador LED de causa del disparo.
Para obtener más información sobre el procedimiento para restablecer y cerrar el interruptor automático después de un disparo, consulte DOCA0221ES.ComPacT NS - Interruptores automáticos y disyuntores - Guía del usuario.