DOCA0218FR-00

Voyants LED de signalisation

Voyant de signalisation de surcharge

  1. Le voyant rouge indique la ou les phases présentant un dépassement

  2. Voyant de surcharge : indique que le paramètre de courant longue durée Ir a été dépassé

Voyants de signalisation de courant

Les voyants de signalisation de courant situés en face avant du déclencheur affichent en permanence les courants mesurés sur les phases 1, 2 et 3, en pourcentage du réglage de courant longue durée Ir.

Voyants de signalisation de cause de déclenchement

Les indications des quatre voyants de cause de déclenchement dépendent du type de déclencheur MicroLogic.

Voyant Description

MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A : Déclenchement suite à la protection long retard.

  • MicroLogic 2.0 A/E : Déclenchement suite à la protection instantanée.

  • MicroLogic 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A : Déclenchement suite à la protection court retard ou instantanée.

  • MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E: Not applicable

  • MicroLogic 6.0 A/E : Déclenchement suite à la protection contre les défauts à la terre.

  • MicroLogic 7.0 A : Déclenchement suite à la protection différentielle.

MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A : Déclenchement suite à la protection automatique.

La fonction de protection automatique (température excessive ou court-circuit supérieur à la capacité du disjoncteur) ouvre le disjoncteur et allume le voyant Ap.

NOTE: Si le disjoncteur reste fermé et que le voyant Ap reste allumé, contactez votre technicien de maintenance.

Un voyant allumé le reste jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé localement.

NOTE:
  • Un certain nombre de causes simultanées peuvent entraîner un déclenchement. Le voyant indiquant la dernière cause de déclenchement (chronologiquement) est le seul à rester allumé.

  • La pile conserve les indications de cause de déclenchement. En l'absence de toute indication, vérifiez la pile.

Réinitialisation des indications de cause de déclenchement

  1. Déterminez pourquoi le disjoncteur s'est déclenché. L'indication de cause de déclenchement est maintenue jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée sur le déclencheur.

  2. Appuyez sur pour réinitialiser le voyant de signalisation de cause de déclenchement.

Pour plus d'informations sur la procédure de réarmement et de fermeture du disjoncteur après un déclenchement, reportez-vous au document DOCA0221FR ComPacT NS - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?