Réglage du déclencheur MicroLogic   6.0A/E

Vous pouvez régler la courbe de déclenchement de votre déclencheur MicroLogic   6.0A/E en fonction des besoins de votre installation à l'aide des paramètres suivants :

  1. Courant Ir (long retard)

  2. Temporisation tr (long retard) pour 6 x Ir

  3. Seuil de déclenchement Isd (court retard)

  4. Temporisation tsd (court retard)

  5. Seuil de déclenchement Ii (instantané)

  6. Seuil de déclenchement Ig (défaut à la terre)

  7. Temporisation tg (défaut à la terre)

Réglage des valeurs de seuil

Dans cet exemple, le courant nominal In du disjoncteur est de 2000 A.

Ir = 0,7 x In = 1 400 A

Isd = 2 x Ir = 2800 A

Ii = 3 x In = 6000 A

Ig = 640 A

Courbe  I²tON

Courbe  I²tOFF

Réglage des temporisations

Dans cet exemple, la temporisation tr du disjoncteur est de 1 seconde, la temporisation tsd est de 0,2 seconde et la temporisation tg est de 0,2 seconde.

Courbe  I²tON

Courbe  I²tOFF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?