Ajuste de la unidad de control MicroLogic   6.0A/E

Puede ajustar la curva de disparo de su unidad de control MicroLogic   6.0A/E para que se adapte a las necesidades de su instalación mediante los siguientes parámetros:

  1. Ajuste de corriente Ir (largo retardo)

  2. Temporización tr (largo retardo) para 6 x Ir

  3. Disparo Isd (corto retardo)

  4. Temporización tsd (corto retardo)

  5. Disparo Ii (instantáneo)

  6. Disparo Ig (defecto a tierra)

  7. Temporización tg (defecto a tierra)

Establecer los valores de umbral

En este ejemplo, la corriente nominal In del interruptor automático es de 2000 A.

Ir = 0,7 x In = 1400 A

Isd =2 x Ir = 2800 A

Ii = 3 x In = 6000 A

Ig = 640 A

Curva  I²tON

Curva  I²tOFF

Establecer las temporizaciones

En este ejemplo, la temporización tr del interruptor automático es de 1 segundo, la temporización tsd es de 0,2 segundos y la temporización tg es de 0,2 segundos.

Curva  I²tON

Curva  I²tOFF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?