EcoStruxure Power Device 应用

简介

EcoStruxure Power Device 应用 是一种移动应用程序,提供操作和高效维护 EcoStruxure 架构中的设备所需的信息和功能。

该应用程序可让您连接到以下设备:

  • MasterPacT MTZEasyPact MVS™ 断路器

  • TeSys GV4 电机断路器

  • Easergy P3 保护继电器

该应用程序可从以下位置下载并安装到智能手机上:

  • Google Play Store 适用于 Android 智能手机

  • App Store 适用于 iOS 智能手机

EcoStruxure Power Device 应用 中的 MasterPacT MTZEasyPact MVS 设备

通过使用 EcoStruxure Power Device 应用,可在日常和关键维护时将智能手机作为 MasterPacT MTZEasyPact MVS 断路器的主界面。

可通过扫描脱扣单元脱扣系统上的二维码来获取应用程序,识别MicroLogic B/BPTS 脱扣单元 脱扣系统

无线通讯通过 NFC 通讯提供。

使用 NFC 连接

即使 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣系统未通电,也始终可以通过 NFC 连接连接 EcoStruxure Power Device 应用。关于更多信息,请参阅 NFC 连接步骤

通过它可访问下列信息:

  • 有关 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣系统的信息。

    • 保护设置(仅显示)

    • 报警指示

  • 最后一次脱扣的环境:脱扣类型;脱扣前的电流值

  • 最多 5 个活动报警的列表

  • 实时测量:电流测量、最大电流和不平衡电流

  • 断路器维护计数器

    • 电气操作计数器

    • 脱扣计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?