NFC 通讯
描述
使用近场通讯 (NFC),即使脱扣系统未通电,您可以从运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机访问 TS 脱扣系统并将数据下载到您的智能手机。
NFC 通讯始终保持启用,不能禁用。
您一次只能与一个 TS 脱扣系统建立 NFC 连接,且一次只能使用一部智能手机连接脱扣系统。
TS 脱扣系统使用 NFC 标签,不需要电源。它从进行读取的智能手机获取供电,因此,不使用 NFC 通讯时不会发射任何电磁波。
可用性
TS 2.0S、5.0S 和 6.0S 脱扣系统可以使用 NFC 通讯。
使用 NFC 的先决条件
建立 NFC 连接的先决条件是:
-
您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。
-
智能手机必须支持 NFC 无线通讯。
-
4.4 版本及以上版本的 Android 智能手机。
-
最低要求使用至少 iOS 13 操作系统的 iOS 智能手机。
-
-
您必须具有物理访问 TS 脱扣系统的权限。智能手机必须位于脱扣系统 NFC 无线通讯区域 20 mm 以内。
建立 NFC 连接
按照以下步骤通过您的智能手机建立到 TS 脱扣系统的 NFC 连接。
-
在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用。
-
选择。
-
将智能手机置于 TS NFC 无线通讯区域内,最大距离不超过 20 mm。
注: 将脱扣系统的 NFC 天线置于 TS NFC 无线通讯区域附近。智能手机上 NFC 天线的位置取决于您使用的手机型号。如果通讯未建立,检查您手机上 NFC 天线的位置,然后重复上面的程序。第一个嘟嘟声表示通讯已建立。之后,EcoStruxure Power Device 应用 开始下载数据。第二个嘟嘟声表示数据下载完毕。
注: 数据下载过程中,智能手机不要离开 TS NFC 无线通讯区域。否则,下载不完全(您失去了 NFC 连接)。 -
将智能手机从 TS NFC 无线通讯区域内移开。
从 TS 脱扣系统下载的 NFC 数据不会自动刷新。如需更新,您必须建立新的 NFC 连接。请注意,每次新下载的数据集均会覆盖之前的数据。您可使用 EcoStruxure Power Device 应用 查阅下载的数据。
诊断和排除 NFC 通讯问题
下表列出了建立到 TS 脱扣系统的 NFC 连接时有可能遇到的常见问题。
|
问题描述 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|
|
未建立 NFC 连接。(无嘟嘟声) |
智能手机在 NFC 无线通讯区以外。 |
移动智能手机,使其天线位于 NFC 无线通讯区之内,然后重复连接程序。 |
|
您的智能手机有加固壳(如金属壳),阻挡了信号。 |
拆下智能手机的加固壳,然后重复连接程序。 |
|
|
您的智能手机不兼容 NFC。 |
– |
|
|
您的智能手机上未激活 NFC 通讯。 |
确保在您的智能手机上激活 NFC 通讯。 |
|
|
NFC 连接已建立,但信号丢失。(无第二次嘟嘟声) |
数据传输完成之前,智能手机移出 NFC 无线通讯区。 |
移动智能手机,使其位于 NFC 无线通讯区之内,然后重复连接程序。保持智能手机处于该区域之内,直至听到第二次嘟嘟声。 |
|
数据未传输。消息将在智能手机上显示。 |
||
|
信息不可用或受限。 |
内部电池电量过低,无法记录信息。 |
更换内部电池以便将来记录信息。 |