固件更新

To do: FW update procedure
Contact PTL Lei GUO to see any testing. Can have demo in Sep. when SW is ready.

简介

更新 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元 脱扣单元的主要原因是为了获得最新的 MicroLogic B/BPTS 功能。如果不需要最新的 MicroLogic B/BPTS 功能,则不一定要更新 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣单元的固件。

MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣单元的标准保护功能在固件更新期间未保持激活。

使用最新版本的 EcostruxurePower Commission 软件来更新所有固件。

有关固件更新的更多信息,请参阅 DOCA0314EN Masterpact mtz- MicroLogic B/BP 脱扣单元固件发行说明。DOCA0315ZH EasypactMVS - TS 脱扣单元固件发行说明。

检查固件版本

检查固件版本:

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件

警告
火灾危险
开始固件更新前,将断路器置于 OFF(断开)位置。在固件更新期间,断路器无法提供保护。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
固件更新失败
  • 固件更新期间,MicroLogic B/BP 脱扣单元必须通过 USB 持续通电。
  • 在使用 EcoStruxure Power Commission 软件完成更新程序后单击关闭按钮之前,不要断开功能测试和隔离模块。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
电源中断
  • 固件更新期间,TS 脱扣单元脱扣单元必须通过 USB 持续通电。
  • 在使用 EcoStruxure Power Commission 软件完成更新程序后单击关闭按钮之前,不要断开功能测试和隔离模块。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:

  • 必须下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

  • PC 必须连接到电源。必须禁用待机模式,以免更新中断。

  • PC 必须通过功能测试和隔离模块(商业型号 LV910200SP)连接到 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣单元上。

如要启动固件更新,需要使用 MicroLogic B/BPTS 脱扣单元脱扣单元的管理员密码。

注: 保护功能在 MicroLogic B/BPTS 固件更新期间未激活。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

预定义事件

执行固件更新时,可能生成以下事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1434 (5172)

固件自诊断出错

诊断

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1434 (5172)

固件自诊断出错

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新脱扣单元脱扣单元的固件版本。

有关谁能够开展建议操作的更多信息,请咨询您的 Schneider 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?