990-91274F-005

Abschließende Montageschritte

  1. Bringen Sie die mitgelieferten Stoßbleche vorne, hinten und an den Seiten des klassischen Batterieschranks an.
    HINWEIS: Entfernen Sie die Trittplatten nur, wenn Sie den klassischen Batterieschrank außer Betrieb nehmen oder an einen anderen Standort bringen. Details hierzu finden Sie unter Außerbetriebnahme oder Versetzen des klassischen Batterieschranks an einen neuen Standort.
  2. Schließen Sie die Tür(en). Beim 1000 mm breiten klassischen Batterieschrank schließen Sie die linke Tür mithilfe zweier Schrauben.

    Klassischer Batterieschrank, Breite 1000 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?