990-91274H-019

최종 설치

  1. 제공된 킥 플레이트를 일반형 배터리 캐비닛의 전면, 후면, 측면에 설치합니다.
    주의: 일반형 배터리 캐비닛을 해체하거나 이동하는 절차를 따를 때만 킥 플레이트를 제거하십시오. 세부 사항은 일반형 배터리 캐비닛을 해체 또는 새 위치로 이동을 참조하십시오.
  2. 도어를 닫습니다. 1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛에서 두 개의 나사로 왼쪽 도어를 닫습니다.

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.