990-91274H-017

Installazione finale

  1. Installare gli zoccoli forniti sulla parte anteriore, posteriore e laterale dell'armadio delle batterie classiche.
    NOTA: Rimuovere gli zoccolini solo quando si segue la procedura di smantellamento o spostamento dell'armadio delle batterie classiche. Per dettagli, vedere Smantellamento o spostamento dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione.
  2. Chiudere lo sportello/gli sportelli. Sull'armadio delle batterie classiche di larghezza 1000 mm, installare due viti per chiudere lo sportello sinistro.

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.