990-6399B-037

连接并机系统中的并机线缆

  1. 连接并机系统所有 UPS 之间的可选并机线缆。
    注: 有关并机端口的位置,请参阅通信接口
  2. 验证 CAN_R 的设置(有关 CAN_R 的位置,请参阅通信接口)。
    • 对于 ≤4 台并机 UPS 的并机系统,所有 UPS 的 CAN_R 必须处于 ON 位置。
    • 对于 ≥5 台并机 UPS 的并机系统,所有 UPS 的 CAN_R 必须处于 OFF 位置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.