990-6399B-037

接入信号线

建议的信号线规格为 0.5-0.8 mm2
  1. 从 UPS 上拆下信号线盖板。

    250-300 kVA UPS

    400 kVA UPS

  2. Class 2/SELV 信号线缆从顶部接入,并向下敷设到 Class 2/SELV 接线端子(如图所示)。

    250-300 kVA UPS

    400 kVA UPS

  3. non-Class 2/non-SELV 信号线缆从右上方接入,并向下敷设到 non-Class 2/non-SELV 接线端子(如图所示)。

    250-300 kVA UPS

    400 kVA UPS

  4. 使用扎带将信号线固定。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?